请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2624 主题中讨论的其他器件: DRV2604
工具/软件:TI C/C++编译器
当我在 POC 中使用 DRV2624芯片时、对某些规格的疑问即将到来。 我们要使用的 ERM 为5.5欧姆+/-20%。
数据表列出了建议的工作环境、表明 RL 负载阻抗最小为8欧姆。 在您遇到这种情况时、这是否会被视为上述5.5欧姆候选 ERM 的问题、为什么?
2.数据表中的电话以4欧姆标准指出了 ZLoad "LOAD 用于过流检测的负载阻抗阈值"。 使用5.5欧姆候选 ERM、我们是否应该预测任何问题?
DRV2624能否驱动此 振动电机?
我注意到其他 DRV 芯片、例如 DRV2604、具有相同的规格。 我们的 ERM 是可用 ERM 的正常情况、因此如果 DRV 未配备运行 ERM、我会感到惊讶。 在您的解决方案中、请提供详细信息、因为它可能适合在限制适用时在开环设置中执行、然后在闭环模式下执行。