主题中讨论的其他器件:DRV10983、 DRV10983-Q1
您好、TI 支持团队。
当我使用 DRV10983进行开发时、我得到了 Cole 的很好的建议。
现在、我对 DRV10983Q1感到不快、问题几乎相同、但问题并不相同。
我已成功地使用电路板中的 DRV10983Q1驱动电机。 ISD、IPD 全部启用、电机速度由 I2C 速度命令控制。
但是、当我使用 DRV10983时、3~4 %的测试样本存在几乎与之前相同的问题、但这次 VREG 为5.0V 平坦值
发生这种情况时、即使是 IPD 也无法工作(没有 IPD 声音)。
在这种情况下、如果我用手稍微移动电机、电机开始正常旋转。 (仍然没有 IPD 声音)
这是一种最初未出现的症状、但在许多目标板中仍会出现。
以下是发生上述情况时的寄存器值。
0x0 0x1
0x1 0xA
0x2 0x86a0
0x3 0x1da2
0x4 0x3ff
0x5 0xd0
0x6 0xb348
0x7 0x0
0x8 0x102
0x30 0x8167
0x31 0xc0de
0x32 0x1
0x33 0x0
0x34 0x0
0x35 0x0
0x36 0x0
0x90 0x6e9
0x91 0x3f2a
0x92 0xe85f
0x93 0x2a97
0x94 0x3e4f
0x95 0xbd3f
0x96 0xc6a
以下是正常运行时的寄存器值
0x0 0x1
0x1 0x510
0x2 0x31c
0x3 0xe7
0x4 0x42d
0x5 0xd0
0x6 0xa6a6
0x7 0x0
0x8 0x102
0x30 0x814d
0x31 0xc0de
0x32 0x1
0x33 0x0
0x34 0x0
0x35 0x0
0x36 0x0
0x90 0x6e9
0x91 0x3f2a
0x92 0xe85f
0x93 0x2a97
0x94 0x3e4f
0x95 0xbd3f
0x96 0xc6a
另一个奇怪的现象是故障代码。 我的电路板中没有过流、但故障代码始终为(电机未旋转除外) 0x01
我是否错过了任何内容?
此致、
Peter