This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8884:衰减模式设置的电阻器值

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/701023/drv8884-resistor-value-for-decay-modes-setting

器件型号:DRV8884

你(们)好

对于衰减模式设置、
我们的客户希望使用47k+/-5%电阻器、而不是数据表建议值45k+/-5%。
它们是否可以使用47k+/-5%电阻器来实现混合衰减:60%快速设置?

使用47k+/-5%的主要目的是降低成本、因为47k 欧姆可以使用1个电阻器、但45k 需要2个电阻器。(例如、 43k+2k)

请注意、
沃特鲁伊托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊托-圣、

    对于希望降低成本的客户、我们建议使用44.2k 1%的电阻器。 这是一个标准电阻器值、因此即使容差为1%、它的成本往往更低。 此外、它更接近我们的数据表值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matt -San、James -San

    谢谢!
    客户表示 现在客户配件没有列出44.2k 电阻(E-96)、
    因此、我们建议首先达到47k 1%(或5%)。

    此致、
    w.Ito