请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8884 你(们)好
对于衰减模式设置、
我们的客户希望使用47k+/-5%电阻器、而不是数据表建议值45k+/-5%。
它们是否可以使用47k+/-5%电阻器来实现混合衰减:60%快速设置?
使用47k+/-5%的主要目的是降低成本、因为47k 欧姆可以使用1个电阻器、但45k 需要2个电阻器。(例如、 43k+2k)
请注意、
沃特鲁伊托
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
对于衰减模式设置、
我们的客户希望使用47k+/-5%电阻器、而不是数据表建议值45k+/-5%。
它们是否可以使用47k+/-5%电阻器来实现混合衰减:60%快速设置?
使用47k+/-5%的主要目的是降低成本、因为47k 欧姆可以使用1个电阻器、但45k 需要2个电阻器。(例如、 43k+2k)
请注意、
沃特鲁伊托