This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:工作电压/电流

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320, CSD13202Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/701220/drv8320-operating-voltage-current

器件型号:DRV8320
主题中讨论的其他器件: CSD13202Q2

大家好、团队、

有一个有关 DRV8320的简短问题。 如果从电荷泵倍压器电路上运行此器件、是否会有任何不利影响? 该设置是通过分立式解决方案将3.3V 输入加倍至6.6V。 从数据表看、它看起来一切都很好、但需要仔细检查。 此外、7.5 EC 状态下的工作电流在24V 工作点下为10.5-14mA。 在6.6V 测试此电压时、工作电流是相同还是更低? 希望确保设计具有正确的电流量。

感谢您的帮助!

此致、

Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramon、您好!

    这 是一个非常不寻常的用例! 您的系统看起来是什么样的?

    DRV8320应可与电压为6.6V 的 VM 一起工作。 电源电流将为典型值10.5 (IVM、也如图2所示)加上 FET 开关(为 FET 栅极充电)导致的任何额外电流。

    您可以计算近似的 FET 开关电流、即 I = 2x Qg x fPWM (如果是梯形驱动)或 I = 6x Qg x fPWM (如果是正弦驱动)。 例如、如果您在20kHz PWM 下使用 CSD13202Q2、则额外的电流消耗在陷波驱动中为~200uA、在正弦驱动中为~600uA。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    我忽略了这张图! 感谢您向我指出。 这是系统的总体表示。 最好知道它应该运行良好。

    感谢您对此提供的反馈以及有关开关电流的信息。

    此致、
    Ramon