请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8320 主题中讨论的其他器件: CSD13202Q2
大家好、团队、
有一个有关 DRV8320的简短问题。 如果从电荷泵倍压器电路上运行此器件、是否会有任何不利影响? 该设置是通过分立式解决方案将3.3V 输入加倍至6.6V。 从数据表看、它看起来一切都很好、但需要仔细检查。 此外、7.5 EC 状态下的工作电流在24V 工作点下为10.5-14mA。 在6.6V 测试此电压时、工作电流是相同还是更低? 希望确保设计具有正确的电流量。
感谢您的帮助!
此致、
Ramon