请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8323 主题中讨论的其他器件: DRV8313、
尊敬的 TI E2E 社区:
我是一名通用的工程学学生、我希望驱动一个三相无刷直流电机、我目前使用的是一个 Maxon 48V 70瓦。 我想知道、在我的情况下、DRV8323和 DRV8313之间的开关更好、因为我需要实现动态制动、如果我有足够的时间来实现、可能还需要一些电气调节。 我假设可能需要一个降压稳压器来在电机制动期间实现电气调节。
如果您能帮助我了解这一个更好的产品以及要购买的序列号、我们将不胜感激。
感谢你的帮助、
如果我错了,另一个解决方案更好,请随意这样说。
塞缪尔
电气工程师学生