This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:帮助您在 DRV8323和 DRV8313之间进行选择

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, DRV8313, BOOSTXL-DRV8323RS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/699962/drv8323-help-to-chose-between-drv8323-and-drv8313

器件型号:DRV8323
主题中讨论的其他器件: DRV8313

尊敬的 TI E2E 社区:

我是一名通用的工程学学生、我希望驱动一个三相无刷直流电机、我目前使用的是一个 Maxon 48V 70瓦。 我想知道、在我的情况下、DRV8323和 DRV8313之间的开关更好、因为我需要实现动态制动、如果我有足够的时间来实现、可能还需要一些电气调节。 我假设可能需要一个降压稳压器来在电机制动期间实现电气调节。

如果您能帮助我了解这一个更好的产品以及要购买的序列号、我们将不胜感激。

感谢你的帮助、  

如果我错了,另一个解决方案更好,请随意这样说。

塞缪尔

电气工程师学生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、

    两种器件都可以工作。 DRV8323系列具有更多可用特性和固件。

    我建议您从 DRV8323RS 开始、因为 BoosterPack 可用。 BOOSTXL-DRV8323RS 可用于评估和协助调试您的设计。