This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8841:HS 和 LS FET 之间的 DRV8841死区时间

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412, DRV8841, SM72295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/699376/drv8841-drv8841-dead-time-between-hs-and-ls-fets

器件型号:DRV8841
主题中讨论的其他部件:DRV8412SM72295

您好!


我担心哪个 IC 更适合步进电机控制、 DRV8841或 DRV8412。
在 DRV8412数据表中、写入了 TDT (HS 和 LS FET 之间的死区时间)。
另一方面、 不会将 TDT 写入 DRV8841数据表中。

那么、您能告诉我 DRV8841的 TDT 吗?
以及 DRV8841和 DRV8412之间的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:5237878、

    DRV8841的死区时间长于 DRV8412的死区时间。 我们必须研究此信息才能获取信息、可能需要长达一周的时间。

    哪一个更好的答案实际上取决于您的目标。

    DRV8841可使用内部电流调节引擎来控制电流。 DRV8412需要外部电流感应放大器来控制电流。

    DRV8841使用电荷泵、而 DRV8412使用自举。

    DRV8841可使用 XI1和 xI0引脚执行高达1/4微步进、或者使用 xVREF 引脚执行更高的微步进。 DRV8412可使用外部电流感应放大器执行高微步进速率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5237878、

    您能否提供:

    • 目标电源电压
    • 步进电机 RMS 电流
    • 目标微步进级别

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:5237878、

     DRV8841的上升死区时间通常约为528ns。

    DRV8841的下降死区时间通常约为600ns。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Rick Duncan
    感谢您的回复。

    DRV8841使用电荷泵、而 DRV8412使用自举。
    ->这是重要的区别。 如果我选择 DRV8412、则自举需要另一个电源电路并增加 PCB 成本。
    因此、允许使用峰值电流或 RMS 电流、我选择 DRV8841。 (电流未确认。)
    我会尝试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt。

    电压和 RMS 电流未确认。 我只是在尝试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Betty
    感谢您的支持。
    上图对我来说很好。 我正在尝试用更低电压的 IC 替换类似于 SM72295的 IC。