请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8841 主题中讨论的其他部件:DRV8412、 SM72295
您好!
我担心哪个 IC 更适合步进电机控制、 DRV8841或 DRV8412。
在 DRV8412数据表中、写入了 TDT (HS 和 LS FET 之间的死区时间)。
另一方面、 不会将 TDT 写入 DRV8841数据表中。
那么、您能告诉我 DRV8841的 TDT 吗?
以及 DRV8841和 DRV8412之间的差异。