This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV101:需要电磁阀驱动器建议

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV103, TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/697914/drv101-solenoid-driver-advice-needed

器件型号:DRV101

首先、我要再次感谢您在我之前有关 DRV10x 电磁阀驱动器的问题中提供的帮助和建议。  我在 DRV102上建立了一个 PCB、其中包含5个 DRV102、10个二极管、5个0.47uF 电容器和5个10kOhm 电位器、用于调节占空比。  这些都很好,我现在只用一只手就可以玩全系列的 sax 了。

我在 这里放了一些视频 来展示实际应用中的设计。

我的想法现在已经回到了以前对我最初问题的答复中的一个、有人建议我可以在其中使用 ULN2003A 或 TPL7407LA

我目前的保持电压约为1.9v、我知道这对于这些 IC 而言可能太低。  但是、在此阶段、我更关注 这些 IC 和 DRV102规格中详述的八路电源开关的功能。

我设想的情况是电磁阀被激活并保持在位。  然后、第二个电磁阀被激活并保持在位、或者被激活、释放、并且在保持在位前再次激活。  然后松开两个电磁阀、然后一起激活。

是否有任何阵列控制器适合此类任务?  我不能让我的大脑理解他们怎么能做到这一点。

我的目标是减小 PCB 的整体尺寸和元件数量。  我查看过使用 DRV103 (我购买了其中的10个)、可能会再次访问它们、但我在使用它们时遇到了很大的困难、即尝试将它们焊接到我的电路中。

如果我可以减小电路的尺寸、我可能能够将相同的概念应用于更小的仪器。

提前感谢您的任何建议。

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢 您分享系统的视频、这是一个非常酷的应用!  

    您提到电磁阀的保持电压为1.9V。 这是否意味着输出电压为1.9V? TPL7407LA 在驱动此电压下的负载时不应有任何问题。 您是否需要 DRV 器件的完全载流能力和 PWM 功能?

    此外、对于您在下面的描述、您是否正在寻找使以下情况发生的逻辑?

    "我设想的情形是电磁阀被激活并保持在位。  然后、第二个电磁阀被激活并保持在位、或者被激活、释放、并且在保持在位前再次激活。  然后松开两个电磁阀、然后一起激活。"

    这些事件之间的时间间隔是多少?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    我通过锂聚合物电池(2200mAh)的电路输入11.1v。

    螺线管的额定电压为6V、但已处理好最初通过它们的额外电压。  它们需要这个更高的电压来向下推按键、因为其中一些键的弹簧很重。  

    我曾尝试通过在电磁阀的推侧放置一个小弹簧来抵消这一点、并防止电磁阀完全返回到其静止位置(电磁阀的规格 表明它在行程的第一部分非常微弱)。

    因此、我的初始输入为11.1v、使用0.47uF 电容器可保持0.5秒、然后 DRV102降至大约1.9v 的较低电压。

    我希望其中一个阵列能够执行同样的操作、但能够 独立控制多个螺线管。  目前、我使用5个 DRV102来控制5个螺线管。

    每个驱动器由同轴电缆上的开关控制。

    在我给出的场景中、这只是一个随机示例、 这就是我播放仪器并按下开关来激活每个电磁阀;它不是自动的。

    基本上、我需要单独驱动每个电磁阀、并且不确定像 TPL7407LA 这样的器件是否能够执行与我的5个 DRV102目前相同的工作。

    我的目标是减小电路的尺寸、以便在需要时添加更多的螺线管、并将该概念应用于更小的仪器、例如槽式或透明式。

    请注意、我对电子产品的了解非常有限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、


    如果同轴电缆上的开关提供逻辑信号、并且螺线管的激活电流均低于500mA、则 TPL7407LA 应该能够在这里工作。 器件的每个通道都独立于其他通道、所有通道都由其自己的输入/使能引脚控制。


    您是否预见到使用此类器件时会出现任何问题?


    谢谢、


    Alek Kaknevicius
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、听起来就逻辑而言、它会做得更好!

    我真的不知道 它如何在不同的时间为多个螺线管执行占空比。

    我唯一的问题是激活电磁阀的电流。  它们的额定电流为300mA,但我使用它们的经验是,它们在这上面消耗了大量的电流,以按下仪器上的钥匙.... 在测试过程中、我看到仪表上的电流高达2安培。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我只是想在确认解决方案之前澄清一些问题:)。 TPL7407LA 不会自动 对输出占空比。 在这种情况下、您需要一个进入器件每个输入的 PWM 信号来占空比输出。 不过、您可以单独对每个输出进行占空比、因此每个输出都能够具有 不同的占空比。 这是一个简单的器件、因此输入上放置的任何内容都将反映在输出上。

    300mA 电流对于器件的单通道来说不是问题、但2A 电流需要将几个通道并联在一起以提高电流能力。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    请原谅我缺乏知识。

    TPL7407LA 更像是一个继电器、用于在电流低得多的情况下打开和关闭高负载器件。

    我肯定需要每个开关具有一个初始高电压、该电压会下降到低得多的电压。  在我的电流设置中、用于激活电磁阀的11.1v 初始电压、然后在半秒后降至大约2V。  然后、它需要保持此电压以保持电磁阀、直到我松开钥匙。

    在您的描述中、这是否意味着我需要2个不同的电源、每个电压1个?

    至于放大器、我必须再次尝试测量它。  我确信、他们并不都需要如此高的电流消耗、并且在我最初进行该测量时、可能使用了损坏的电磁阀。  我的2200mAh 电池续航时间已超过1小时、因此我确定电量必须低于2安。