器件型号:DRV101
首先、我要再次感谢您在我之前有关 DRV10x 电磁阀驱动器的问题中提供的帮助和建议。 我在 DRV102上建立了一个 PCB、其中包含5个 DRV102、10个二极管、5个0.47uF 电容器和5个10kOhm 电位器、用于调节占空比。 这些都很好,我现在只用一只手就可以玩全系列的 sax 了。
我在 这里放了一些视频 来展示实际应用中的设计。
我的想法现在已经回到了以前对我最初问题的答复中的一个、有人建议我可以在其中使用 ULN2003A 或 TPL7407LA。
我目前的保持电压约为1.9v、我知道这对于这些 IC 而言可能太低。 但是、在此阶段、我更关注 这些 IC 和 DRV102规格中详述的八路电源开关的功能。
我设想的情况是电磁阀被激活并保持在位。 然后、第二个电磁阀被激活并保持在位、或者被激活、释放、并且在保持在位前再次激活。 然后松开两个电磁阀、然后一起激活。
是否有任何阵列控制器适合此类任务? 我不能让我的大脑理解他们怎么能做到这一点。
我的目标是减小 PCB 的整体尺寸和元件数量。 我查看过使用 DRV103 (我购买了其中的10个)、可能会再次访问它们、但我在使用它们时遇到了很大的困难、即尝试将它们焊接到我的电路中。
如果我可以减小电路的尺寸、我可能能够将相同的概念应用于更小的仪器。
提前感谢您的任何建议。
Simon