请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8850 主题中讨论的其他器件:TPS28225、 DRV8702-Q1、 DRV8704、 DRV8703-Q1、 DRV8701、 DRV8320、 DRV8301、 DRV8323
你(们)好
我们正在寻找 Nch FET (所有 N 沟道 FET)的 H 桥栅极驱动器。
我们需要驱动外部 FET 的器件。
因此、DRV 8850不是我们设计的合适选择。
TPS28225会更好、但它是半桥驱动器。
你有设备吗?
贝斯特雷加兹