This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8850:H 桥栅极驱动器

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS28225, DRV8702-Q1, DRV8704, DRV8703-Q1, DRV8701, DRV8320, DRV8301, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/699064/drv8850-h-bridge-gate-driver

器件型号:DRV8850
主题中讨论的其他器件:TPS28225DRV8702-Q1DRV8704DRV8703-Q1DRV8701DRV8320DRV8301DRV8323

你(们)好

我们正在寻找 Nch FET (所有 N 沟道 FET)的 H 桥栅极驱动器。

我们需要驱动外部 FET 的器件。

因此、DRV 8850不是我们设计的合适选择。

TPS28225会更好、但它是半桥驱动器。

你有设备吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na na78、

    我们有多个器件可以正常工作。
    DRV8701、DRV8702-Q1和 DRV8703-Q1是 H 桥栅极驱动器。 DRV8704是一款双路 H 桥栅极驱动器。
    此外、我们的许多 BLDC 栅极驱动器、例如 DRV8320、DRV8323和 DRV8301、都可以通过将其中一个半桥悬空来使用。