请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2605EVM-CT 主题中讨论的其他器件:DRV2605、 USB2ANY、 DRV2625
您好!
我刚刚购买了 DRV2605触觉 EVM、但我很难开始使用 HCC。 我尝试遵循 HCC GUI 用户指南、但无法连接到电路板;甚至未检测到。
我甚至无法实现以下目标:
插入后、必须通过按住的加号(+)按钮将电路板设置为 GUI 模式
大约3秒。 LED 将闪烁、然后右侧的一半 LED 将保持亮起
指示电路板处于 GUI 模式。
是否需要执行任何特殊的技巧?
1) 我已经尝试重新安装控制台、
2) 重新启动 PC、
3) 再次阅读用户指南:)
感谢您的任何建议。