This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605EVM-CT:无法检测到。

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605, USB2ANY, DRV2625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/698427/drv2605evm-ct-cannot-be-detected

器件型号:DRV2605EVM-CT
主题中讨论的其他器件:DRV2605USB2ANYDRV2625

您好!  

我刚刚购买了 DRV2605触觉 EVM、但我很难开始使用 HCC。 我尝试遵循 HCC GUI 用户指南、但无法连接到电路板;甚至未检测到。  

我甚至无法实现以下目标:

插入后、必须通过按住的加号(+)按钮将电路板设置为 GUI 模式
大约3秒。 LED 将闪烁、然后右侧的一半 LED 将保持亮起
指示电路板处于 GUI 模式。

是否需要执行任何特殊的技巧?  

1) 我已经尝试重新安装控制台、

2) 重新启动 PC、

3) 再次阅读用户指南:)

感谢您的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Myron:

    这是 DRV2625还是 DRV2605? DRV2605需要 USB2ANY 适配器板。 软件网站上提供了触觉控制台用户指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    被我自己的眼睛欺骗了。 我想这只是其中一个日子。

    谢谢。