This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:步进格式

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/698286/drv8834-stepping-format

器件型号:DRV8834

大家好、

在数据表表表3:步进格式中、您可以看到1/4步进 M1、M0为0、Z

对于 M0高阻态、我们可以让引脚悬空或让连接到 M0的 MCU GPIO 引脚为输入。

但对于某些应用、不能让 M0悬空。

设置 M1=0并且连接到 M0的 MCU GPIO 引脚为输入、但不能达到1/4步进。

我们是否错过了任何机会? 或者 M0的内部阻抗是多少?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、

    如果将 GPIO 引脚连接到 M0、则可以通过将 GPIO 配置为输入来实现高阻抗条件。 否则、您可以将 M0引脚保持悬空。 当引脚悬空时、该引脚有一个内部电阻器网络、可将电压保持在中间。