请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8834 大家好、
在数据表表表3:步进格式中、您可以看到1/4步进 M1、M0为0、Z
对于 M0高阻态、我们可以让引脚悬空或让连接到 M0的 MCU GPIO 引脚为输入。
但对于某些应用、不能让 M0悬空。
设置 M1=0并且连接到 M0的 MCU GPIO 引脚为输入、但不能达到1/4步进。
我们是否错过了任何机会? 或者 M0的内部阻抗是多少?
谢谢!