请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8301 主题中讨论的其他器件:MOTORWARE
标题中的问题。 它说要在 user.h 预编译中更改、我不确定这意味着什么、因为我已经对文件进行了更改并保存了它、InstaSpin 不会使用这些设置。 我尝试将各种目录作为项目导入到 CCS 中并进行重建、但没有更新。 有人能告诉我在 CCS 中打开正确的东西、构建并获取新的 xxx.out 文件、我可以将其与 InstaSpin-FOC 一起使用吗? 谢谢你。