This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:使用 InstaSpin-FOC GUI、如何更改"控制时序"设置?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/697652/drv8301-using-the-instaspin-foc-gui-how-can-i-change-the-control-timing-settings

器件型号:DRV8301
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

标题中的问题。 它说要在 user.h 预编译中更改、我不确定这意味着什么、因为我已经对文件进行了更改并保存了它、InstaSpin 不会使用这些设置。 我尝试将各种目录作为项目导入到 CCS 中并进行重建、但没有更新。 有人能告诉我在 CCS 中打开正确的东西、构建并获取新的 xxx.out 文件、我可以将其与 InstaSpin-FOC 一起使用吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、您已经在项目中更改了 user.h 并在其上进行了重建以生成新的.out、对吧?

    如果您使用的是 GUI .exe、是否已将新的.out 复制到 GUI 文件夹(如 C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_F2806xM_universal)并将其重命名为 appProgram.out?

    如果您在 CCS 中使用 GUI Composer、您是否已通过 CCS 加载并运行新的.out 并启用了实时仿真模式?

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助! 我正在使用独立的 GUI 编写器、我编辑了 user.h 并构建了 lab2、该实验应识别电机、将.out 文件放在正确的文件夹中并重命名为 appProgram.out、并且 GUI 不会反映我的更改。 我也不确定如何使用通用 GUI 实际识别电机
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    motorware\docs\GUies\universal 中有一个 GUI 指南。 这里有一个电机 ID 部分、可指导您完成这些步骤。 你试过这个吗?

    您在 user.h 中具体更改了什么? 您是否正在使用 user.h 中已定义的电机参数集之一、或者您是否正在使用自己的电机?

    惠特尼