请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8703-Q1EVM 主题中讨论的其他器件:DRV8703-Q1、
大家好、
当我使用 DRV8703-Q1EVM 时、感应放大器输出在 PWM 变为高电平几微秒后出现了大尖峰。 我能够通过断开 R37来消除该尖峰、R37是 DRV8703-Q1放大器输出与 MSP430的连接。
您能否解释一下为什么存在此尖峰以及它为何随着 R37的移除而消失?
请参阅下面的示波器图、其中先安装了 R37:
(请注意、大尖峰与电流尖峰不一致。)
移除 R37后、请参阅以下正确的图:
(请注意、此处的尖峰与预期的电流尖峰保持一致)
谢谢!
Reed Kaczmarek
模拟现场应用