This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:RPU 电阻器定义

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/698105/drv8323-rpu-resistor-definition

器件型号:DRV8323

您好!
FAULTPIN 是否需要对 RPU 电阻器进行任何限制?

-我可以选择多低的 RPU 电阻器? 客户在使用10k 电阻 器时遇到问题、该电阻器用于带有外部耦合信号的 TI EVM。 他们希望使用1ku。 这是可行的吗?

- 5mA 的 IOD 是否是 RPU 的唯一限制?

-其他故障引脚问题: 在发生故障时、故障引脚将保持低电平信号多长时间? 数据表中没有值?

 

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    建议的最大 IOL 为5mA。 然后、上拉电阻可由 VPU/5mA 确定、其中 VPU 是上拉电压(绝对最大值为5.75V)。

    有关 FAULT 引脚保持低电平的详细信息、请参阅第8.3.6节"栅极驱动器保护电路"。 时间取决于故障和恢复机制。