请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8323 您好!
FAULTPIN 是否需要对 RPU 电阻器进行任何限制?
-我可以选择多低的 RPU 电阻器? 客户在使用10k 电阻 器时遇到问题、该电阻器用于带有外部耦合信号的 TI EVM。 他们希望使用1ku。 这是可行的吗?
- 5mA 的 IOD 是否是 RPU 的唯一限制?
-其他故障引脚问题: 在发生故障时、故障引脚将保持低电平信号多长时间? 数据表中没有值?
此致、Holger