This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:DRV8711在退出睡眠模式时出现问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/696724/drv8711-drv8711-problems-exting-sleep-mode

器件型号:DRV8711

您好!

我使用的是 DRV8711、我遇到了问题。 问题在何时出现  


我使用 DRV8711 IC 进行电机控制、在睡眠模式下工作时遇到问题。 执行以下序列时出现问题:  

-我离开睡眠模式。

-我将延迟设置为1ms。 如数据表中所示

-我向驱动器施加一个步进脉冲。

-我再次进入睡眠模式。

执行此序列后、电机不会移动。

即使我激活 DRV8711 (我退出睡眠模式)、有时发动机似乎会静脉冲。 
相反、如果我施加10个步进脉冲、而不是1个步进脉冲、则电机会移动。

当退出睡眠模式时、DRV8711 IC 似乎无法激活脉冲到脉冲电机。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Angel、

    您能澄清一下吗?
    您的模式设置是什么? 如果设置不是全步进、电机可能不会以单步进脉冲移动。 电流应在绕组中变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    感谢您的回答。

    模式设置为半步。

    天使。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Angel、

    如果您执行两个步骤而不是一个步骤、则电机应从位置 n 移至下一个完整步骤位置。 (N +1)

    如果随后进入睡眠模式并退出睡眠模式、电机可能会移回原始位置 n、因为分度器重置到位置 n
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    感谢您的回答。

    我将再次进行测试。 我将发布结果