请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8711 您好!
我使用的是 DRV8711、我遇到了问题。 问题在何时出现
我使用 DRV8711 IC 进行电机控制、在睡眠模式下工作时遇到问题。 执行以下序列时出现问题:
-我离开睡眠模式。
-我将延迟设置为1ms。 如数据表中所示
-我向驱动器施加一个步进脉冲。
-我再次进入睡眠模式。
执行此序列后、电机不会移动。
即使我激活 DRV8711 (我退出睡眠模式)、有时发动机似乎会静脉冲。
相反、如果我施加10个步进脉冲、而不是1个步进脉冲、则电机会移动。 当退出睡眠模式时、DRV8711 IC 似乎无法激活脉冲到脉冲电机。