This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8881:有关 DRV8881的"DECAY 模式&quot 的问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/696982/drv8881-question-regarding-decay-modes-of-the-drv8881

器件型号:DRV8881

您好、Rick、

我正在与 Thomas Bewley 合作进行一个项目、为低 PWM 周期中的制动和惯性滑行对电机动态进行建模。  我们还将研究 PWM 频率和惯性滑行在低 PWM 周期中的影响、特别是在低电机占空比下的影响。 我们已经获得了一些实验结果、但还没有找到好的文献来源。

您能否向我们提供有关低 PWM 周期期间制动与滑行的良好来源/文档? 我在网上找到了有关此主题的评论和讨论、但迄今为止我找不到任何好的文献来源。

谢谢、

Eric Sihite

*注意:我想我回答了您在"关于 DRV8881的"衰减模式"的问题"中的一个问题,但出于某种原因,我的问题不会出现在讨论线程中。 这是我第一次使用此论坛、因此 很抱歉、如果我最终发布了两次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    阅读 www.ti.com/.../slva500.pdf、 我希望第3部分"直流电机驱动"可以回答您的一些问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    感谢你的答复。 我将在今晚之前阅读这篇文章。

    Eric Sihite