请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8881 您好、Rick、
我正在与 Thomas Bewley 合作进行一个项目、为低 PWM 周期中的制动和惯性滑行对电机动态进行建模。 我们还将研究 PWM 频率和惯性滑行在低 PWM 周期中的影响、特别是在低电机占空比下的影响。 我们已经获得了一些实验结果、但还没有找到好的文献来源。
您能否向我们提供有关低 PWM 周期期间制动与滑行的良好来源/文档? 我在网上找到了有关此主题的评论和讨论、但迄今为止我找不到任何好的文献来源。
谢谢、
Eric Sihite
*注意:我想我回答了您在"关于 DRV8881的"衰减模式"的问题"中的一个问题,但出于某种原因,我的问题不会出现在讨论线程中。 这是我第一次使用此论坛、因此 很抱歉、如果我最终发布了两次。