请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-DRV8320S 主题中讨论的其他器件:DRV8320
你(们)好
我们的客户使用 TI-EVM 评估 DRV8320。 他们有一些问题。
在开始评估之前、他们确认了每个寄存器的初始值。 (没关系)、他们确认可以将新值(0x0020)写入(加:) 0x02。
(到目前为止没有问题。)
ADDR:0x00=0x0000、0x01=0x0000、0x02=0000、0x03=0x03FF、0x04=0x07ff、 0x05=0x0159
另一方面、他们再次将新值(0x000)写入0x02。 但无法重写。 (因为响应的寄存器值不是0x000。 它是0x0020。)
2、在相同的情况下、他们将0x0334的新值写入地址:0x05、但是应答的值为0x037D。
我不明白为什么寄存器值不是写入的预期寄存器值。 我们应该怎么做? 或者我们需要执行任何命令吗?
此致、
本志本