This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8320S:寄存器值

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/696361/boostxl-drv8320s-register-value

器件型号:BOOSTXL-DRV8320S
主题中讨论的其他器件:DRV8320

你(们)好

我们的客户使用 TI-EVM 评估 DRV8320。 他们有一些问题。

在开始评估之前、他们确认了每个寄存器的初始值。 (没关系)、他们确认可以将新值(0x0020)写入(加:) 0x02。

(到目前为止没有问题。)

ADDR:0x00=0x0000、0x01=0x0000、0x02=0000、0x03=0x03FF、0x04=0x07ff、 0x05=0x0159

另一方面、他们再次将新值(0x000)写入0x02。 但无法重写。 (因为响应的寄存器值不是0x000。 它是0x0020。)

2、在相同的情况下、他们将0x0334的新值写入地址:0x05、但是应答的值为0x037D。

我不明白为什么寄存器值不是写入的预期寄存器值。  我们应该怎么做? 或者我们需要执行任何命令吗?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、您好!

    请要求客户提供 SPI 事务的范围捕获。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、您好!

    客户是如何编写 SPI 命令的? GUI 或 Code Composer Studio?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick–San、Hector–San、

    感谢您的及时回复。 我将建议客户获取通信信号的波形。 我还将确认客户的评估环境。

    再次感谢您的快速支持。 请关闭此帖子。 如果我有新问题、我将发布新问题。

    此致、
    本志本