你(们)好
我们为学生构建了一个包含4个 DRV8412的演示板。 我们构建了47个单元、但在16个单元上至少有一个驱动器(在大多数情况下)、两个输出中的一个不起作用。
有时只有一个不工作、但它们不同(并非总是相同的输出)。 在其中一些问题上都不起作用。
我们使用具有逐周期电流限制的双全桥模式(每个全桥一个 PWM 输入、第二个半桥上具有互补 PWM)。
介于1kHz 至10kHz 之间的 PWM 频率。 为此、我们选择一个具有一个3.3欧姆电阻器的1uF 自举电容器。
我们在输出端使用额外的电感(100uH)、就像在演示板上一样。
在某些电路板上、我再次焊接了电容器、以确保没有问题。
我可以修复的一个单元。 但是、当我尝试将其他器件焊接到一起时、仅进行焊接是没有成功的。
我使用外部电阻器接地或 VCC 测试了一个板的输出。 并发现上部晶体管未切换。 自举电压看起来正常(12V)自举二极管也正常工作(使用 BST 和 GVDD 之间的万用表进行测试)
在这种配置中、什么会损坏晶体管? 您是否有任何关于如何查找错误的建议?
此致
勒内