This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:DRV8412 -一个输出不工作

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/696045/drv8412-drv8412---one-output-not-working

器件型号:DRV8412

你(们)好

我们为学生构建了一个包含4个 DRV8412的演示板。 我们构建了47个单元、但在16个单元上至少有一个驱动器(在大多数情况下)、两个输出中的一个不起作用。

有时只有一个不工作、但它们不同(并非总是相同的输出)。 在其中一些问题上都不起作用。

我们使用具有逐周期电流限制的双全桥模式(每个全桥一个 PWM 输入、第二个半桥上具有互补 PWM)。

介于1kHz 至10kHz 之间的 PWM 频率。 为此、我们选择一个具有一个3.3欧姆电阻器的1uF 自举电容器。

我们在输出端使用额外的电感(100uH)、就像在演示板上一样。

在某些电路板上、我再次焊接了电容器、以确保没有问题。

我可以修复的一个单元。 但是、当我尝试将其他器件焊接到一起时、仅进行焊接是没有成功的。

我使用外部电阻器接地或 VCC 测试了一个板的输出。 并发现上部晶体管未切换。 自举电压看起来正常(12V)自举二极管也正常工作(使用 BST 和 GVDD 之间的万用表进行测试)

在这种配置中、什么会损坏晶体管? 您是否有任何关于如何查找错误的建议?

此致

勒内

e2e.ti.com/.../DRV8412_2D00_Bridge.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rene:

    您的问题可能与您使用的自举电容器的大小有关。 为了确认这一点、您可能需要使用示波器而不是万用表进行测试、以查看自举电容器是否实际正常运行。 1uF 电容器可能太大。 我会首先尝试100nF 电容器。 如果这些不起作用、请尝试200nF 或300nF。 或者、按照数据表中的建议尝试100nF 电容器、然后以高于10kHz 的频率驱动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rene、

    我就您的问题与同事进行了交谈。 您的1uF 电容器应该可以正常工作。 可能的问题是您为自举电源放置3.3欧姆电阻器。 数据表建议(7.3.2.1自举电容器欠压保护)在 GVDD_x 引脚和 GVDD 电源之间放置一个5 Ω 电阻器。 但是、该电阻器需要位于电容器和 GVDD_x 引脚之间。 例如、您应该在 C8和 GVDD_C 之间放置一个5欧姆电阻器 对所有 GVDD_x 电源引脚执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 James

    感谢您的回答。

    您的意思是电阻器应如下所示:

     

    不像这样:

    我在数据表中找到的唯一提示是7.3.2.1

    '当 Ω 大于220nF 的自举电容器时、建议在12V GVDD 电源和 GVDD_X 引脚之间添加5k Ω 电阻器、以限制内部自举电路上的浪涌电流。'

    在第二张图片中、可能会损坏的一件事是自举二极管、电流会将自举电容器从 C8中移除。

    我检查了该二极管、它正常(使用万用表进行测量)。

    今天、我更改了一个板上的一个驱动程序(没有其他内容)、它现在可以正常工作。

    我认为我们在焊接方面有问题、但我不明白这是为什么会导致问题并损坏驱动器。

    对于重新设计、我需要了解驱动程序损坏的原因。 设置此电阻器是否足够、如果再次焊接不良、它不会制动驱动器?

    此致、感谢您的帮助

    勒内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    勒内

    第一幅图像正确。 需要添加电阻器、因为大型自举电容器具有较大的浪涌电流。 当它们首次开始充电时、它们就像短路一样。 这种大电流会损坏器件。 添加电阻器有助于限制电流、以免器件损坏。 需要将电阻器放置在电路中、如第一幅图像中所示、以便它可以限制去耦电容器和电源的电流。 或者、如果您愿意、也可以将电阻器放置在 BST_x 引脚上。

    如果故障是由于焊接不良造成的、我无法保证无论您添加什么组件、器件都不会损坏。 如果您想进一步调试、需要对工作板和非工作板上的引脚上的每个电压进行范围截图、以确定差异并确定根本原因。