This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8304:CCS/DRV8304:

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8304, MSP430F5529, BOOSTXL-DRV8304H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/695697/ccs-drv8304-ccs-drv8304

器件型号:DRV8304
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我最近将介绍 DRV8304。
在阅读了几乎所有的文件之后、我仍然不清楚一些事情。  

是否可以将 DRV8304软件调整为 msp430f5529以外的其他 MCU?
比如 msp432p401r?
进行该调整是否需要 GPIO 配置以外的其他配置?
当我查看代码时、眼图中的任何内容似乎都不是 msp430f5529独有的、但我知道它具有与432不同的结构、所以我更喜欢在测试之前与您联系。

提前感谢、致以最诚挚的问候、

Avraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Avraham、

    代码是为 msp430f5529编写的。 假设另一个 MCU 具有类似的资源和性能、则可以调整代码以使其正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick

    据我了解、TI drv8304 boost 已经停止。

    该 drv 是否有任何新的 EVM?

    drv8304是否已完成开发。 它处于预量产阶段、但无法购买。

    去年10月,我在访问以色列时与 Ryan 谈了话。 似乎是不错的产品

    Tnx。  Avihai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Avi、您好!

    BOOSTXL-DRV8304H 尚未停产。 目前缺货、很快将重新储备。