请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8304 主题中讨论的其他器件: MSP430F5529、
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我最近将介绍 DRV8304。
在阅读了几乎所有的文件之后、我仍然不清楚一些事情。
是否可以将 DRV8304软件调整为 msp430f5529以外的其他 MCU?
比如 msp432p401r?
进行该调整是否需要 GPIO 配置以外的其他配置?
当我查看代码时、眼图中的任何内容似乎都不是 msp430f5529独有的、但我知道它具有与432不同的结构、所以我更喜欢在测试之前与您联系。
提前感谢、致以最诚挚的问候、
Avraham