请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV591 Thread 中讨论的其他器件: DRV593
大家好、
我的客户现在使用的是 DRV591。 现在、他们愿意用 DRV593替代它。
您能否通过巧妙地使用相同的 DRV591原理图让我知道、DRV593是否可以直接放在板上并使用?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.