This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV591:由 DRV593替代 P2P

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV591, DRV593
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/695344/drv591-p2p-replacement-by-drv593

器件型号:DRV591
Thread 中讨论的其他器件: DRV593

大家好、

我的客户现在使用的是 DRV591。 现在、他们愿意用 DRV593替代它。

您能否通过巧妙地使用相同的 DRV591原理图让我知道、DRV593是否可以直接放在板上并使用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、
    我们将对此进行研究、稍后将再次与您联系。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lluke、
    通常、DRV591和 DRV593是非常相似的器件。 您能向我们展示一下 ORGal DRV591 SCH 吗? 我们可以查看它、如果它用于 DRV593、是否存在任何问题。
    此致、
    郑少文