请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8601 理想情况下、我希望在此 IC 下为主题焊盘接地、因为我需要它能够连接 GND 平面、在数据表中、它表示必须连接到 PCB (当然) 但它不会说明它是否可以/应该也连接到 GND。 我的假设是它可以直接连接到 GND、但如果有人能够确认、那会很好? 谢谢 Chris
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.