This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8601:GND 散热焊盘- DRV8601触觉驱动器

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/695375/drv8601-gnd-thermal-pad---drv8601-haptic-driver

器件型号:DRV8601

理想情况下、我希望在此 IC 下为主题焊盘接地、因为我需要它能够连接 GND 平面、在数据表中、它表示必须连接到 PCB (当然) 但它不会说明它是否可以/应该也连接到 GND。 我的假设是它可以直接连接到 GND、但如果有人能够确认、那会很好? 谢谢 Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    欢迎使用 e2e。
    DRV8601下的焊盘可连接至 GND。 这是一个散热焊盘、因此建议将其连接到 GND 平面、因为它的面积相对较大、因此具有良好的散热器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器