请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2605 你(们)好
我正在考虑在即将开展的项目中使用 DRV2605触觉驱动器来驱动 ERM 电机。 ERM 电机的工作电压范围为2.7V 至5V、额定电流为60mA。
我无法找到有关 DRV2605的 OUT+和 OUT-引脚上可拉出/灌入的最大电流的任何信息。 请提供建议吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.