This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:DRV2605

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1185281/drv2605-drv2605

器件型号:DRV2605

你(们)好

我正在考虑在即将开展的项目中使用 DRV2605触觉驱动器来驱动 ERM 电机。 ERM 电机的工作电压范围为2.7V 至5V、额定电流为60mA。

我无法找到有关 DRV2605的 OUT+和 OUT-引脚上可拉出/灌入的最大电流的任何信息。 请提供建议吗?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    欢迎使用触觉 E2E!

    在数据表的第6.5节中、对于3.6V Vdd、OC 阈值为4欧姆。 我们可以推断、输出可拉/灌入的最大电流为3.6/4 = 900mA。 (由于输出 FET 的 RDSON、略小)

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurthur、

    谢谢你。