This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:当提供36V 电压并烧毁 MOS 管时、会发生 A 通道过流错误(AOCP)

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1183902/drv8711-a-channel-overcurrent-error-aocp-occurs-when-supplying-36-v-and-burns-the-mos-tube

器件型号:DRV8711

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

以 DRV8711EVM 原理图设计为基准、电源电压36V、驱动电流2.8A、57-76步进电机。 当外部脉冲输入停止时、AOCP 错误(通道 A 过流)和 MOS 管烧坏。

24V 电源和2.8A 驱动电流仅偶尔报告错误、并且不存在 MOS 管烧毁问题。

这可能是什么原因以及如何解决?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    这是一个非常常见的问题。  当输入停止时、电源可能会"抽取"。  请参阅下面描述问题和解决方案的应用手册。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/posts/art-of-stopping-the-motor-vm-pumping

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的支持。

    尝试添加一些更详细的信息:

    36V 电源、2.8A 驱动电流、具有57-76个步进电机、通过控制外部脉冲输入和停止来控制步进电机的启动/停止。

    当脉冲输入停止时、会出现一个通道过流错误(AOCP)几秒钟、并且偶尔会出现类似短路的情况。
    电源指示灯快速闪烁(此时不会出现过流错误、但模具 MOS 管可能会烧断、因此电源会立即断电)。

    这些问题是否与 PCB 布局有关? 参考 DRV8711EVM 原理图的原理图、将原理图中的0 Ω 电阻器替换为直接导线是否会受到影响?

    在相同条件下将电源电压更改为24V 不会导致上述问题。

    [引用 userid="6652" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1183902/drv8711-a-channel-overcurrent-error-aocp-occurs-when-supplying-36-v-and-burns-the-mos-tube/4459243 #4459243"]请参阅下面描述问题和解决方案的应用手册。

    客户未找到有关如何避免通道过流情况的解决方案、您能否帮助我解决这个问题?  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    感谢您的提问。 Ryan 是 ooo。 让我进入。  

    我建议找出根本原因。 如果泵回是根本原因、我们应该会看到 VM 线路上出现高压上升。

    当电机停止且发生 AOCP 时、他们能否检查 VM 电压线路?  

     

    VM 可能会像这样升高.. 我建议监控 VM、AOUT1、BOUT1、电机电流。  

    如果客户有 VM 凸起、是否可以在 VM 线路上添加大容量电容器(例如~470uF x 2个)。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shinya Morita、

    1) 1)客户修改了 TOFF 寄存器值并增加了关断时间。 触发过流的问题有所改善。 如果脉冲输入停止几秒钟、则可能会发生过流错误、现在在停止一分钟后不会发生过流错误。 此问题是否也可能与驱动电流大小有关? 修改 TOFF 值是否会影响任何内容?

    2) 2)当芯片启用时、长停止脉冲输入是否会对芯片造成损坏? 还是容易出现过流等问题?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    感谢您的更新。  

    关断时间会影响电流调节期间的驱动波。 因此 DRV 可以在电流调节模式下运行。

    如果没有客户 的 VM、AOUT1、BOUT1、电机电流波形、则很难猜测发生了什么情况。 但是、如果 DRV 处于电流调节模式、以下变化可能会影响此问题。

    -设置较低扭矩位(设置较低的值。 从现在开始尝试半场。 例如、如果现在 FF、则减少到80。)

    设置更高的 ISGAIN 位(将11设置为40V/V)  

    上述试验旨在在停止脉冲输入之前降低电机运行电流。

    同样、如果没有客户的波形、很难猜测发生了什么...

    2) 2)长停止脉冲输入本身不会导致 DRV 出现问题。  过载情况可能会导致损坏。 现在、我不确定客户系统中发生了什么情况。

    此致

    Shinya Morita