This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10975:电机驱动器是 NACKing 自己的 I2C 地址(0x52)

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1185222/drv10975-motor-driver-is-nacking-own-i2c-address-0x52

器件型号:DRV10975

您好!

我的电机驱动器 NACKing 自身的地址一直有问题、我知道总线是因为我可以与其他外设通信、所以我想知道其他人与 DRV10975通信是否有类似的问题。

我的当前设置:

VCC:11.1v

I2C 总线频率:400kHz

I2C 总线电压:3.3V

I2C 总线波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    授予、

    DRV10975 IC 的 SCL 和 SDA 引脚上是否有上拉电阻器? 您能否确保构建如下屏幕截图所示的数据包? 图像来源: https://www.ti.com/lit/an/slvuaa5/slvuaa5.pdf

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助! 我最终自行解决了问题、但忘记关闭线程。 这是上拉电阻器的问题、我使用的上拉电阻器不足以满足 DRV10975的400kHz 建议、因此我将其关闭、现在运转良好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的告知!