请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10975 您好!
我的电机驱动器 NACKing 自身的地址一直有问题、我知道总线是因为我可以与其他外设通信、所以我想知道其他人与 DRV10975通信是否有类似的问题。
我的当前设置:
VCC:11.1v
I2C 总线频率:400kHz
I2C 总线电压:3.3V
I2C 总线波形:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
授予、
DRV10975 IC 的 SCL 和 SDA 引脚上是否有上拉电阻器? 您能否确保构建如下屏幕截图所示的数据包? 图像来源: https://www.ti.com/lit/an/slvuaa5/slvuaa5.pdf

此致、
Vishnu