尊敬的 TI 支持团队:
我们在3PWM 模式下使用 DRV8320来控制我们的无刷电机。 我们使用 INLx 引脚禁用单行中的所有 PWM 输出(原理图上的 DRV_INL 网络)。 在拉低所有3个 INLx 引脚时、我们观察到大负电流。
这是示波器行为。


怎么可能? 我们是否可以更改任何内容以避免出现上面所示的任何负电流? 这对我们来说非常烦人
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Akshay、
我们使用 FEC 控制器驱动电机。 嗯、我现在不能共享缩小的波形、但电流在~20A 时保持稳定、然后我们要切断电机电源、以便使用 INL 线路禁用所有 FET。 我们希望所有 MOS 都能同时切换到高阻抗、而不会在总线上重新注入能量、但我们可以看到情况并非如此... 如果我们将 MOS 切换到高阻抗、则不应在总线上耗散电流。
INL 线路上此类命令的响应时间是多少? 所有 MOS 是否同时开关?
感谢您的帮助、
您好、Robin、
您是否尝试实施低侧制动以停止电机? 我建议观看以下视频的大约13:00、其中介绍了停止电机的不同方法以及对电源电压和电流的影响。
https://training.ti.com/ti-precision-labs-motor-drivers-stages-of-motor-control
该驱动器的传播延迟约为150ns。
最棒的
Akshay
您好、Robin、
我正在尝试了解原理图、并看到所有 INLX 引脚都连接到 GND。 如果始终是这种情况、那么您如何旋转电机、因为栅极将始终处于低电平、而 SHx 将处于高阻态。
您的波形显示 INLX 具有逻辑高电平、然后像连接到 GPIO 一样下降到0v、情况是这样吗?
此外、您的 PVDD 是什么?当 INLX 被拉至低电平时、您是否有 VGS 波形?
栅极被拉至低电平后、您的栅极电压似乎会下降至源极电压。
最棒的
Akshay
尊敬的 Robin:
[引用 userid="348345" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1179406/drv8320-negative-current-spike-at-disable-on-inl/4442617 #4442617"]我们已经对示波器进行了一些检查,在高侧 MOSFET 上,以下是曲线:在所有 INLx 变为低电平之前、我想我看到控制器 MCU 生成的具有中心对齐 PWM 的典型正弦换向的3GHx 波形。
好的、让我们讨论 INLx 为低电平后的这些 GHx。 第一张图片显示绿色 FET 提供电机电流、红色和蓝色表示大部分时间灌电流。 当 INLx 为低电平时、绿色栅极按预期变为低电平、但您问、为什么其他2个栅极没有。 我们知道、当 INLx 为低电平时、驱动器关闭所有栅极、这会导致 SHx 具有电机 BEMF 电压
当 ILX 为低电平时、shg (g=green)=-0.7V (Lenz 定律指出、即使 FET 关闭、g 相中的电流也将继续流动。 为此、SHG 变为负电压、导致电流流过正向电压为0.7V 的 g 下 FET 体二极管。 因此、当 shg =-0.7V 时、GHG = 0v 以保持高 FET 关闭。
对于红色上部 FET:为了保持 r 相电流持续下去,SHR 变为高电压--远高于 VBAT (Lenz 先生这样说),以强制电流流经 r 上部 FET 的体二极管并为电池充电(这就是为什么电池电流在第一个接线柱中为负电流的原因)。 因此、假设 SHR 为20V (我打赌 VBAT 大约为16V、即使您没有披露)、然后为了使 FET 保持如承诺的那样关闭、驱动器需要将 GHR 设置为大约20V、如示波器图片中所示。 您预计 GHR 为0v、但这会在 VGS =-20V 时对 FET 施加应力。
所以一切都如预期的那样--伦兹先生说。
Brian
您好 Brian、
是的、我们使用3个中心对齐 PWM 驱动正弦波形。 我们同意您的分析、但在 INLx 为低电平后20us 仍然没有解释该变化。
那么、您如何解释驱动器在每次 INLx 接地操作20us 后改变其行为? 在此提醒、我们的问题持续20us、在将 INLx 引脚拉低后的最初20us 期间发生。 20us 之后、一切都好了、我们都同意这一点。
20us 期间,驱动程序是什么? 或者为什么在 INLx 转换20us 后改变其操作?
尊敬的 Robin:
[引用 userid="348345" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1179406/drv8320-negative-current-spike-at-disable-on-inl/4448270 #4448270"]那么、您如何解释驱动器在每次 INLx 接地操作20us 后改变其行为? 在此提醒、我们的问题持续20us、在将 INLx 引脚拉低后的最初20us 期间发生。 20us 之后、一切都好了、我们都同意这一点。
20us 期间,驱动程序是什么? 或者为什么在 INLx 转换20us 后改变其操作?
[/报价]当 INLx 变为低电平时、驱动器所做的就是关闭外部 FET、如数据表所示。 正如我所解释的、各个 GHx 引脚上的电压电平可能对您来说有点奇怪、但这些电压电平可确保所有高 FET 具有正确的 VGS = 0v 以关闭 FET。 如果您对此仍有疑问、我建议不仅限制 INLx 和 GHx 的范围、而且还包括信号 SHx、那么您将看到驱动器为什么输出栅极电压。
Brian
Brian、
很抱歉坚持,但是... 我们需要了解 INL 被拉低后20us 内发生的情况。
让我们忘记 GHx 和 SHx。 从较高的角度来看,我们可以看到[0,+20us]和[+20us,...]之间的行为差异。 您能向我们解释一下吗? 这20us 是否可设置?
还有一个问题、在数据表中、可以看到 inlc 具有"制动"功能。 同时拉低 INLA、INLb 和 INLc 是否没有问题?
谢谢
尊敬的 Robin:
[引用 userid="348345" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1179406/drv8320-negative-current-spike-at-disable-on-inl/4450288 #4450288"]很抱歉坚持,但是... 我们需要了解 INL 被拉低后20us 内发生的情况。
让我们忘记 GHx 和 SHx。 从较高的角度来看,我们可以看到[0,+20us]和[+20us,...]之间的行为差异。 您能向我们解释一下吗? 这20us 是否可设置?
还有一个问题、在数据表中、可以看到 inlc 具有"制动"功能。 同时拉低 INLA、INLb 和 INLc 是否没有问题?
[/报价]20us 不是一个幻数。 它取决于 INLx 变为低电平之前的电机电感电流(电机线圈中的电感能量)--电感电流越大,时间就越长。 如前所述、驱动器感应 SHx 的电压、然后将 GHx 驱动到适当的电压、以关闭高侧 FET。 GHx 引脚上的电压无关紧要、但具有 (GHx - SHx)= 0v 也很重要
关于使用 inlc 进行制动、此功能仅适用于1x PWM;您的设置是3x PWM、因此无法正常工作。
Brian
您好 Brian、
好的、我看到了。 阅读 https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/posts/art-of-stopping-the-motor-vm-pumping, 这意味着要在不注入电池电流的情况下进入滑行模式,我需要在高侧 MOSFET 关闭时将 INLx 置于低电平?
还有其他解决方案吗?
提前感谢
尊敬的 Robin:
[引用 userid="348345" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1179406/drv8320-negative-current-spike-at-disable-on-inl/4451811 #4451811"]好的、我看到了。 阅读 https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/posts/art-of-stopping-the-motor-vm-pumping, 这意味着要在不注入电池电流的情况下进入滑行模式,我需要在高侧 MOSFET 关闭时将 INLx 置于低电平?
还有其他解决方案吗?
[/报价]如果在3X PWM 配置中没有 VM 泵送、您有两个选项:
a) INLx = 1且 INHx = 1。 这将打开所有高 FET 以减慢电机速度、并将电感电流衰减为零
b) INLx = 1且 INHx = 0;这会打开所有较低的 FET 以减慢电机速度、并将电感电流衰减至零
Brian
当将高电平或低电平 FET 一起切换时、电机的能量会循环流经其绕组、并且不会循环回到总线电压(VM)。 这确实是一种强力制动。 Brian 建议通过 PWM 降低电机速度、这无疑是最温和的建议、但根据所选的衰减模式、它最终会将一些 能量返回到 VM、但速度会更慢。 向 VM 添加大容量电容将有助于处理多余的能量以及电容越大、总线上的电压增加就越慢。 一些系统添加了一个比较器来切换负载、从而在电压超过给定阈值时帮助散热。
您好、Robin、
惯性滑行将导致电流通过体二极管再循环进入电源。 我强烈建议您观看本视频的电机停止部分、因为它可以解答您的一些问题、并建议不同的电机停止方法及其对电源的影响。
https://training.ti.com/ti-precision-labs-motor-drivers-stages-of-motor-control
最棒的
Akshay