This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:永磁同步电机会增加驱动器的电源电压、速度无法提高。

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1181158/drv8353r-the-permanent-magnet-synchronous-motor-increases-the-power-supply-voltage-of-the-driver-and-the-speed-cannot-go-up

器件型号:DRV8353R
您好!
调节电机驱动时遇到了一个奇怪的现象。   我找不到问题,我想请您帮助分析。
DRV8353R 芯片可驱动电机。
 

电机参数:

额定电压72V

额定转速3000RPM

空载速度6000RPM。  

仅采用电流环路控制且无负载的情况下、驱动器低于55V、速度会随着电压的增加而增加。   在55V 时,电机转速为4100RPM。 但是、随着55V 电压上升到83V、 速度几乎没有变化、波动幅度大约为4100RPM、似乎已达到极限。 我们还从各个方面检查了该问题。 软件没有速度限制、20K 和40K PWM 频率之间没有差异。  电机本身的空载速度可达到6000RPM。 我不理解的是、当电源电压增加到55V 和电压增加到83V 时、速度几乎没有变化。   我一直找不到原因、但也要求那个大家伙给我一些建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王、

    该驱动器的绝对最大值为80V、建议的最大工作电压为75V。 如果驱动器的工作电压高于此电压、则可能会损坏驱动器或导致驱动器工作不正常。

    我建议降低电压、看看它是否有用。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    [引用 userid="533985" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1181158/drv8353r-the-permanent-magnet-synchronous-motor-increases-the-power-supply-voltage-of-the-driver-and-the-speed-cannot-go-up ]\n 我们还从各个方面检查了问题。 软件没有速度限制、20K 和40K PWM 频率之间没有差异。  电机本身的空载速度可达到6000RPM。 我不理解的是、当电源电压增加到55V 和电压增加到83V 时、速度几乎没有变化。   我一直找不到原因、但也要求那个大家伙给我一些建议。  [/报价]

    我会在 GHx -上 FET 的栅极信号上进行示波。 要以高速驱动电机、这些信号应接近100% PWM 占空比。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="533985" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1181158/drv8353r-the-permanent-magnet-synchronous-motor-increases-the-power-supply-voltage-of-the-driver-and-the-speed-cannot-go-up "]仅具有电流环路控制且无负载

    如果使用电流环路而不是电机速度控制环路、则电机速度不会随着电源电压的增加而增加、因为电流被控制在特定的值、这与电机速度无关。 表示如果目标电机电流为1A、那么只要电机电流以1A 的电流被控制、无论电机速度如何、那么系统就会运行正常、因此没有任何问题。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 王、

    请单击"解决"按钮、告知我们此问题是否已解决。  

    现在关闭线程。 如有其他问题、请随时重新打开主题帖。

    最棒的

    Akshay