This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:在启用/禁用 EN_GATE 的情况下确定 SHx 的电压范围、并在 INx 为0时进行外部 MOSFET 测试

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1180589/drv8305-determine-voltage-range-at-shx-with-en_gate-enabled-disabled-and-inx-at-0-for-external-mosfet-test

器件型号:DRV8305

您好!

我在定制板中使用 DRV8305来驱动具有6个 PWM 的 BLDC 电机、一切正常。 现在、我尝试执行一个测试来检查电桥的六个 MOSFET 是否出现故障。 如果可以使用 DRV8305数据表中的信息了解、则测试可能非常简单、在以下情况下、如何以 SHx 引脚的 GND 为基准来确定电压范围:

  • EN_GATE = 0且 INX 全部为0
  • EN_GATE = 1且 INx 全部为0


遗憾的是、我在数据表中找不到任何信息来确定这些电压。 我尝试使用万用表测量 SHx、但它的值会随电路板而变化、我需要固定的电压范围、否则测试可能会非常棘手。


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alessio、

    当 EN_GATE 为0时、栅极驱动输出关闭、因此 SHx 应与接地相同。 如果 EN_GATE 为1、但 INx 都为低电平、则栅极驱动电压也不会出现、因此 SHx 将与接地相同。

    最棒的
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、 Alessio、

    请单击"解决"按钮、告知我们此问题是否已解决。  

    现在关闭线程。 如有其他问题、请随时重新打开主题帖。

    最棒的

    Akshay