请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8305 您好!
我在定制板中使用 DRV8305来驱动具有6个 PWM 的 BLDC 电机、一切正常。 现在、我尝试执行一个测试来检查电桥的六个 MOSFET 是否出现故障。 如果可以使用 DRV8305数据表中的信息了解、则测试可能非常简单、在以下情况下、如何以 SHx 引脚的 GND 为基准来确定电压范围:
- EN_GATE = 0且 INX 全部为0
- EN_GATE = 1且 INx 全部为0
遗憾的是、我在数据表中找不到任何信息来确定这些电压。 我尝试使用万用表测量 SHx、但它的值会随电路板而变化、我需要固定的电压范围、否则测试可能会非常棘手。
谢谢