This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300:振铃缓解和 MOSFET 波形验证

Guru**** 2560700 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300, CSD19532Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1177142/drv8300-ringing-mitigation-and-mosfet-waveforms-validation

器件型号:DRV8300
主题中讨论的其他器件: CSD19532Q5B

您好!  

我目前正在设计基于 DRV8300 IC 的产品。 我想确保设计在栅极电阻器和 MOSFET 开关时间方面是正确的。 我们的栅极设置与下面显示的设置类似:

因此、通过二极管的单独栅极放电路径和为栅极充电的单个电阻器。  

我们的 FET 栅极电荷:

总栅极电荷(10V) 68nC (典型值52nC)

栅极漏极电荷8.2nC

这些规格类似于  DRV8300数据表中提到的 CSD19532Q5B。 令我担忧   的是、与数据表中提到的设置非常相似的 FET 相比、我们的 FET 的打开/关闭时间有很大差异。 因此、我们必须使用更大的栅极电阻器来实现 正确的时间(大约100ns)并缓解过冲。  

探头设置:

CH1 -相电压(LS D-S 电压)

通道2 -不适用

CH3 - G-S LS 电压  

CH4 -放大器后的电流感应(注意:放大器 BW 太小、无法显示相电流的高速变化、因此  应仅考虑电流方向。 测量是使用焊入式 DIY 探头进行的、因此电压标度不正确)  

我们观察到两种类型的振铃是由 MOSFET 打开和关闭时发生的寄生电感引起的、而最大电流在两个方向上流经相位。

HS 和 LS 上栅极电荷路径中的27R 和栅极放电路径中的10R 两个图片:

正电流(40A):  

负电流(-40A):

可以看到过冲严重、当高侧 FET 打开过快(图1)和低侧关闭过快(图2)时、会发生过冲。  

第一种情况很容易解决、因为将栅极电荷电阻器从27R 增大到60R 可以几乎完全固定过冲:  

第二种情况更难解决、因为事实证明放电电阻器必须大于充电电阻器(因此二极管必须放置在反向位置)。 这是充电电阻为20R 且放电为47R 时的结果。 在这种情况下、会发生部分交叉传导、因此应使死区时间更大(电流约为235ns)。  

我只是想确保这些大电阻值是正确的(与数据表中的参考设计相比)。  

此致、

Piotr Vasilewski  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Piotr Vasilewski、

    感谢您的提问、我将在下周提供反馈。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Piotr、

    请参阅以下应用手册、其中提供了有关如何缓解振铃的信息。 选择外部栅极电阻时、灌电流大约是拉电流的两倍。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaf66/slvaf66.pdf

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Piotr、  

    请单击"解决"按钮、告知我们此问题是否已解决。  

    现在关闭线程。 如有其他问题、请随时重新打开主题帖。

    最棒的

    Akshay