This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300DIPW-EVM:如何在与 LaunchXL-F280049C 搭配使用时通过电位计提供速度基准、以进行 BLDC 电机控制

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, DRV8300DIPW-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1185266/drv8300dipw-evm-how-to-give-speed-reference-from-potentiometer-when-used-along-with-launchxl-f280049c-for-bldc-motor-control

器件型号:DRV8300DIPW-EVM
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049C

您好!

计划在  我们的双轮毂电机上测试 DRV8300DIPW-EVM + LaunchXL-F280049C - BLDC 6步电机控制解决方案。  

速度参考必须 来自电位计(实际上是油门)。 这与电位计类似)。

在开发板文档中找不到任何有关模拟速度参考设计的详细信息。 请提供详细信息。

此外 、LaunchXL-F280049C 需要5V 电源。  DRV8300DIPW-EVM 是否可以提供此功能?

我们只有两轮48V 电池。 计划使用这两块板对两轮车进行初始测试,使用蓄电池提供48V 电压,油门(电位计)提供速度参考

 

此致、

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    感谢您发帖到电机驱动器论坛!

    您能否澄清一下您说"速度参考"是什么意思?

    有关电源的问题、 DRV8300DIPW-EVM 可为 LaunchXL-F280049C 提供3.3V 电源。 除非您的应用需要5V 电压 、否则在使用电源隔离为 LaunchXL-F280049C 供电时、3.3V 电压应足够。 有关更多信息、请参阅 以下用户指南的2.1.9.1 USB 隔离块部分: C2000 Piccolo F28004x 系列 LaunchPad 开发套件。 如果您确实需要5V 电压、请参阅 第2.1.9.4节5V 升压转换器。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alicia、

    电机控制器的速度参考意味着电机预期运行的速度。
    例如、 500 rpm 或1000 rpm。
    在2轮车中、此速度参考来自油门、它 类似于电位计...
    通常、该模拟速度基准连接到微控制器的模拟引脚 、然后内部连接到 ADC。  
    此致、  
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

     DRV8300DIPW-EVM 没有内部电位器、如果您想使用内部电位器、则必须在外部添加该电位器。

    但是、我们确实有一个 GUI、 可与 DRV8300DIPW-EVM + LaunchXL-F280049C 配合使用、我已在下面链接了该 GUI:

    DRV8300-EVM_GUI

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    [引用 userid="165238" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1185266/drv8300dipw-evm-how-to-give-speed-reference-from-potentiometer-when-used-along-with-launchxl-f280049c-for-bldc-motor-control "]

    计划在  我们的双轮毂电机上测试 DRV8300DIPW-EVM + LaunchXL-F280049C - BLDC 6步电机控制解决方案。  

    速度参考必须 来自电位计(实际上是油门)。 这与电位计类似)。

    [/报价]

    在 LaunchXL 电路板 J7连接器上、有几个 ADC 输入引脚可用于连接到油门电位器。 您需要检查 POT 输出电压范围、并确保它在 MCP 输入规格范围内。

    然后将 ADC 配置到正确的通道并通过 ADC 读取 POT、然后将要加载的数据缩放到 PWP 占空比、而不是提供的 GUI PWM 滑块。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian 将这样做。 谢谢你

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Alicia。 就会这么做。

    此致、

    Anil