This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8881:芯片焊接

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1186728/drv8881-chip-soldering

器件型号:DRV8881

大家好、

是否可以使用万用表等传统工具判断 DRV8881EPHRT 是否损坏?

2. 使用万用表测量芯片引脚之间的电容值,发现该值比同类芯片的其他芯片大得多。 这是否意味着芯片已损坏?

3. 在400°C 下焊接30s 是否会导致芯片的短期故障或永久损坏?

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    您是否观察到驱动程序出现任何异常或无响应行为? 是否怀疑设备损坏?

    [引用 userid="528809" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1186728/drv8881-chip-soldering ]1.能否 判断使用万用表等传统工具是否会损坏 DRV8881EPHRT?[/quot]

    我可以想到的唯一风险是、如果电表提供的电流高于引脚可以处理的电流、则可能会导致损坏。  

    [引用 userid="528809" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1186728/drv8881-chip-soldering ]2.  使用万用表测量芯片引脚之间的电容值、并发现该值远高于同类型的其他芯片。 这是否意味着芯片已损坏?

    我相信电容表不会导致器件损坏。  

    [引用 userid="528809" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1186728/drv8881-chip-soldering ]3.  在400°C 下焊接30s 会导致芯片的短期故障或永久损坏吗?[/引述]

    此 E2E 主题中对该答案进行了提问: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1179685/drv8881-working-temperature-problem-about-drv8881prhrt

    如果您观察到驱动程序存在问题、您能详细说明一下这一点。 什么是故障、该故障何时发生?

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您的支持。

    2.我相信电容表不会对器件造成损坏。  

    关于: 电容器表不会对芯片造成损坏。 相反、客户怀疑芯片已损坏、因此他测量了芯片引脚的电容、发现电容值与其他 DRV8881EPHRT 不同。 能否根据芯片引脚的电容值与其他 DRV8881EPHRT 的电容值不同来判断芯片是否已损坏?

    3. 在400°C 下焊接30s 是否会导致芯片的短期故障或永久损坏?

    我认为这会对芯片造成损坏、对吧?

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、

    [引用 userid="528809" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1186728/drv8881-chip-soldering/4472358 #4472358"]能否根据芯片引脚的电容值与其他 DRV8881EPHRT 的电容值不同来判断芯片是否已损坏?

    我只会将其基于引脚的电容来确定器件是否损坏。 最好的方法是测量引脚到 GND 的电阻、并将其与新的工作单元进行比较。

    [引用 userid="528809" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1186728/drv8881-chip-soldering/4472358 #4472358]3.  在400°C 下焊接30s 会导致芯片的短期故障或永久损坏吗?[/引述]

    有关 MSL 和峰值回流温度的信息、请参阅此应用手册。 第3和第4节将是感兴趣的部分。 简而言之、每个器件都随附封装中的 MSL 等级/回流焊峰值信息、您也可以在 TI.com 上找到此信息(如下示例)。  

    请告诉我这是否清楚。

    此致、

    Pablo Armet