主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT、
大家好、
我使用的是 TM4C1294NCPDT 微控制器和 DRV8711步进驱动器 IC。 在我的代码中、我们使用 SPI 配置中的步进电机、该电机可以移动三个位置、例如顶部、中心和底部。 在随机运行时、电机突然停止、并且不响应任何正向或反向命令。 在这段时间 内、我们不会获得故障或失速状态。 在这种情况下、手动将 RESET 位设为高电平后、步进电机可运行50至60个序列。 请为我提供无失速或故障状态的电机停止解决方案。
如果电机可以移动这些位置、电机将停止。 但电机未处于故障或失速状态。 在这种情况下、手动将 RESET 位设为高电平后、步进电机可运行50至60个序列。请为我提供电机在没有失速或故障状态的情况下停止的解决方案。
当电机停止时、我们手动将复位引脚设置为高电平、
例如: if (g_CAL_LSU_Economizer_Motor.Reset= 1)